结果:找到"DIY 自制 电动滑板 ",相关内容1000条
- 助力低碳出行|基于ACM32MCU的电动滑板车方案
- 前言随着智能科技的快速发展,电动滑板车的驱动系统也得到了长足的发展。国内外的电动滑板车用电机驱动系统分为传统刷式电机和无刷电机两种类型。其中,传统的刷式电机已经逐渐被无刷电机所取代,无刷电机的性能和寿命都更出色,已成为电动滑板车驱动系统的主流。根据QYRESEARCH数据显示,2020年,全球电动滑板车产量为425万辆。预计2027年产量达到1001万辆,2021-2027年复合增长率12.35%。2020年全球总产值达12.1亿美元。全国范围内,2020年中国的产量达364万辆,占全球电动滑板车总产量的85.52%;其次北美产量达53万辆,占全球的12.5%,电动滑板车行业总体继续保持稳健...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电动滑板车 MCU 物联网 电机控制 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-27 10:47:00
- EDA视图上怎么没有水平和垂直滑动条?
- 如题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 滑动条 发帖人:lmn2005 发帖时间:2023-03-02 20:44:00
- 自制PCB要咋过孔啊!!!
- 我都要被逼疯了!!不想去立创打板,自制电路板又没法过孔,这可怎么办?谁能帮帮我,怎么在家做过孔?球球你们了!
- 所属专栏: 技术交流 标签: pcb,diy,制作,提问 发帖人:小学生级别的小学生 发帖时间:2022-07-21 07:19:00
- 电动滑板车仪表供电IC100V降压芯片惠海半导体H6205
- 东莞市惠海半导体有限公司有限公司是设计、研发、生产与销售集成电路IC和MOS管的技术服务型公司,8-100V输入的降压恒压芯片--H620X系列可应用在电动车车充/车载仪表降压电源、BMS电池管理系统降压电源、POE交换机/分离器降压电源和GPS定位器降压电源等。H620X系列产品已经在电动车、POE和GPS等行业应用多年,各大厂商都有在使用。惠海半导体可为客户提供全面的方案设计及技术支持。一、惠海H6205芯片概述:H6205是支持宽电压输入8-85V的开关降压型DC-DC的控制器,内置100V-17A的高压MOS。H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。H6205采用固定频率...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电动滑板车仪表供电IC 100V降压芯片 发帖人:东莞市惠海半导体 发帖时间:2020-09-18 15:01:00
- 跃动的旋律——属于电子人的乐器——MIDI协议系列-1
- 生活总是需要音乐的吉他?贝斯?钢琴?提琴?管乐?有的难学,有的入门偏贵,而且最严重的是,只有一种音色。其实,在现代科学发展下,我们早已有了另一种选择。上世纪70年代,电子乐器就已初见雏形。有的是内置音色,可以以一台琴演奏很多种音乐,这种电子琴最为多见。另一种则是在90年代,个人电脑普及之后,开始出现的MIDI乐器。也就是本文章的主角。(midi键盘)MIDI电子琴(或称合成器,编曲键盘)的原理,是由键盘发出电信号由电脑端接收,根据软件分析结果,发出对应声音。好处就是,音色库大大增加,几乎涵盖了所有现有的乐器,五六万不止。另一个好处就是,便宜。就算使用最好的,延迟最低的USB通信芯片,最好的M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 电音 乐器 自制 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-26 21:12:00
- 《电子制作》1.如何将树莓派变成游戏机?
- 树莓派想必大家都不陌生了,其价格便宜,但性能也确实够看,这使得树莓派很快成了众多创客的利器,可以制作无人机,智能机器人,3D打印机等等好玩的东西,也可以在上面进行小的软件开发,总之这个小东西凝聚了无限可能,本期作为树莓派系列的一个开端,就先从一个比较容易让人有动力的话题开始,将树莓派变成一台游戏机。1.材料树莓派3代B型一块SD卡(16G以上)游戏手柄,无线的或USB接口的显示器,连接线,树莓派电源等等。原理主要是通过用树莓派跑一个游戏模拟器系统,来将树莓派变成游戏机,目前比较成熟的模拟器系统有三种,lakka,recalbox,和复古pi(通俗叫法)个人比较推荐lakka,界面简洁,而且支...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 电子制作 游戏机 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 23:26:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板3.关于电调板。。。。
- 不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。先讲一下本人的交学费经验。。在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,而电动滑板电机一般偏小电流,高电压,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。言归正传,讲讲如何选择电调板如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 电子制作 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 16:59:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——2.电机选择
- 说到电机。。。。。。。就比较玄乎了。。。。。。这里仅列出一些个人经验,仅供参考,有失误之处更是劳烦多多指正正文开始1.滑板使用的电机一般滑板电机都在一个200w以上所以一般不使用用直流电机而使用三相交流电机(直流电机并不常见,放在文末讲)三相交流轮毂电机,尺寸较大,一般为越野滑板或双轮电动滑板车用滑板轮电机,最直接的方案还有一种大功率三相电机,但需要配套传动系统和大功率电调,放在文末讲。一般来讲使用这两种电机最为经济划算,可以使用电压偏高,电流偏低的通用电调直接驱动例如36v的电瓶车电调,本人亲测在29.4v下两个250W的滑板轮电机最高可以达到25km的时速可以通过加多轮子数目,加大电机功...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: diy 电子制作 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 10:38:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——1.从电瓶开始
- 废话不多说,让我们直接开讲1.电池选择推荐使用18650动力锂电池,寿命相较于聚合物电池较长,18650锂电池(非动力)锂聚合物电池对29.4伏特(7节串联),到37.8伏特(10节串联)之间的轮毂电机有较好的驱动效果因为这种电机对电流要求不大选择5C到10C的动力电池均可,太大利用不上笔者的电动滑板就是29.4伏特的电池组,7组每组5节5C18650锂电池2.焊接最好使用点焊机,低电压大电流点焊(500A以上,3-5伏特)18650的电池电极表面镀了一层镍金属,这也是困扰大多数新手的难点之一点焊时的连接物一定要镀镍,否则焊不上(推荐镀镍钢片)如果没有点焊机这样的设备该怎么办呢?也有办法那就...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 自制 电动滑板 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-20 22:48:00
- 跳一跳物理外挂——转帖
- 跳一跳.zip这是同学做的一个小DIY吧,在前些时候微信小游戏火的时候想着做的玩的,主要是好玩吧,里面用51单片机实现的功能,这个文章也描述的比较详细吧,程序也有,有兴趣的同学可以做的玩一下
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 小DIY制作 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-20 21:14:00
返回